This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1851A:如何处理PCM1851A的未使用Vin引脚

Guru**** 2925130 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1851A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/618250/pcm1851a-what-to-do-with-unused-vin-pins-of-pcm1851a

部件号:PCM1851A

您好,

如何处理PCM1851A的未使用Vin引脚?  我无法在数据表中找到此信息。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rifo,

    通常,由于输入引脚上存在直流偏移,未使用的ADC输入应与接地进行交流耦合。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,谢谢

    那么,我们应该对电容器使用什么值? 是否使用了通用值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rifo,

    通常,输入线路使用相同的建议上限值是可以接受的(PCM1851A使用0.33µF)。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我注意到了一些事情。 在PCM1851A数据表第16页上,有以下陈述。

    '所有未选择的通道输入均使用电阻器端接VrefS (= 0.5 Vcc),通常为57kohm '

    这是PCM1851A本身所做的吗? 我们不需要将任何电阻器放在正确的位置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rifo,

    此设备接受使用连接至VrefS的终端电阻器作为选件,使用电容至AC对GND是一种常用技术,也可用于此设备。 这两种情况的效果都应该相同。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师