This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102A-Q1:内部振荡器时钟错误

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/618565/pcm5102a-q1-internal-oscillator-clock-error

部件号:PCM5102A-Q1

您好,

根据数据表,有以下说明。

当在传入数据时钟上检测到时钟错误时,PCM510xA设备将切换到内部振荡器,

请告诉我25度时内部振荡器的最大时钟误差吗?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    内部OSC模式用于紧急情况,不应用于正常情况…

    您能告诉您为什么需要知道内部振荡器的时钟错误吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Harmouch-san,

    >您能告诉您为什么需要知道内部振荡器的时钟错误吗?

    客户可能会更改音频源。

    在客户的系统中,当从第一个音频源切换到下一个音频源时,DAC的所有时钟电源均被消除(SCK,Bck和LRCK变为低电平)。

    根据数据表,如果时钟未供应的时间超过1秒,设备将进入断电模式。 但是,客户不想 使用此模式。

    因此,他们想要确认这1秒的错误。 这也意味着他们要连接内部振荡器的错误,因为这1秒由内部振荡器计数。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在不知道错误。 请给我一些时间,我会尽最大努力给您一个答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    内部振荡器频率精度为54MHz+/-MHz 30 %。