This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4392:SRC4392的参考驱动程序代码

Guru**** 2929860 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/619707/src4392-reference-driver-code-for-src4392

部件号:SRC4392

大家好,我们正在与SRC4392合作开展一个项目。  我们希望通过I2C从UC配置和控制SRC4392。  我们是否可以从SRC4392驱动程序参考代码开始?  不需要正式的生产驱动程序。  任何有助于入门的内容:带有reg定义,结构,示例init等的*.h文件

谢谢!

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    感谢您对SRC4392的关注。 您能否分享更多有关如何在您的系统中配置SRC4392的详细信息,以便我们提供配置详细信息? 一旦您提供了其他详细信息,我们就可以共享相同的寄存器配置。


    谢谢,此致,
    Ravi