This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LME4.9725万:需要更换设备

Guru**** 2925970 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1662, OPA1652

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/619397/lme49725-need-replacement-device

部件号:LME4.9725万

我正在寻找此设备的替代品,下面是模拟合成器的应用程序详细信息:

它所使用的最关键的应用是指数转换器,它采用1V/octave输入并输出.25V/kHz信号。  此电路的工作原理是允许电容器通过电阻器放电,持续时间与输入电压成比例。  然后,最终电压应用于样品并保持。  为了达到我的精度目标,需要相当低的输入偏置电流和偏移电压,并且为了满足专业音频标准,需要非常低的THD+N,尽管严格来说,这并不需要在一个部分同时满足两个限制。  尽管最终应用是音频,但在斜坡发生器和比较器阶段需要相当高的带宽,以便准确跟踪范围顶部附近的输入信号(这会产生非常短的衰减间隔,但仍需要相当线性的斜坡)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jennifer,

    LME4.9725万的拟议替代物是OPA1662。
    您还可以考虑为低输入偏置电流指定的OPA1652。
    我希望这能有所帮助。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器