This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV134:杂音

Guru**** 2892920 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV134

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/619416/drv134-pop-noise

部件号:DRV134

尊敬的先生  

到目前为止,我们在使用DRV134时遇到了杂音  

我可以知道下面的红色标记10uF是否用于流行噪音问题吗?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,

    该数据表 μF图29上的说明,每个感应引脚处的10 µ A电解非极化阻塞电容器用于阻止大型直流电缆偏移错误。 因此,电容器不用于消除爆米花噪音。

    最佳,
    Miriam