This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2903C:电路设计

Guru**** 2914120 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2903C, DRV603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/616153/pcm2903c-circuit-design

主题中讨论的其他部件:PCM2903CDRV603

您好,

我们希望在设计中使用PCM2903C音频编解码器芯片,编解码器芯片与板载主机处理器相连接。

设计要求是通过USB将数字音频数据(来自主机处理器)转换 为模拟音频输出。

我见过应用电路。我需要对此做一些说明

*模拟和数字电源引脚可以来自单个通用电源,还是我需要隔离模拟和数字电压

*  Vbus线使用1 Mohm电阻器向下拉接地的目的是什么?

*对于未使用的引脚的任何建议,因为我们有许多引脚未在当前应用中使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anand,

    Vdd和Vcc都可以使用相同的电压源,通常,将模拟电源与数字电源隔离是避免数字噪声与设备的模拟部分耦合的好做法。 1MΩ Ω 电阻器是通过SEL1引脚正确检测Vbus所必需的,也是此器件自供电操作所必需的。 通常,您可以将模拟输出和未使用的HID引脚保持在浮动状态,对于未使用的模拟输入,建议使用去耦电容器将它们连接到接地。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Deogo,

    Thaks for the reply,

    我在模拟输出规格数据表中看到,p-p电压为0.6VCC,中心电压为0.5Vcc。
    这是否意味着在0.5VCC电压下,电压摆幅为0.6VCC?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anand,

    正确,器件输出的满刻度电压为0.6×Vccc Vpp,位于0.5×Vccc V中心

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    感谢您的澄清。

    我正在研究此音频编解码器设计,我的客户需要具有600欧姆线路阻抗的9Vp-p音频模拟输出。
    您能不能推荐任何符合上述要求的双通道音频放大器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Anand:

    让我谈谈你的最后一篇文章。
    您可以使用DRV603线路驱动程序。 此器件具有内部充电泵,因此您需要在PVDD上为其提供至少5V的电压,以便在输出时可高达9Vp-p,而无需夹紧。
    希望这有所帮助。 如果您需要进一步的支持,请告诉我。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ivan:

    我也想用这个,但是我们的客户坚持用运算放大器代替这条线路驱动器。所以如果你能给我推荐任何双通道运算放大器,那会更有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anand,

    我认为OPA16xx系列的某些放大器可能是一种选择。
    但是,您可以在通用AMPS论坛上针对特定建议发布新帖子: e2e.ti.com/.../

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器