This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808:PCM1808中的声音爆发

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/619196/pcm1808-the-sound-burst-in-pcm1808

部件号:PCM1808

尊敬的专家

我的客户将PCM1808用于其音频应用程序,但PCM1808的L声道出现了声音突发。

出厂时故障率在20 % 左右。

那么是否有其他客户遇到相同的问题?

您能否给我一封电子邮件,以便我将原理图和布局发送给您进行重复检查?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Jefferey,

    这不是此部件的常见问题,因此设备配置或I²S信号时钟可能存在问题。 请将示意图和布局发送给我以供查看。 PCM1808是配置为主设备还是从设备? 此外,您能否与客户确认他们是否捕获了该问题的信号? 您是否知道他们是否已尝试使用不同的I²S处理器从PCM1808读取数据?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师