This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782MEVM:如何使用PPCMB和TAS5782MEVM配置光纤SPDIF输入/输出

Guru**** 2353820 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5782M, TAS5782MEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/618786/tas5782mevm-how-to-configure-optical-spdif-input-output-using-ppcmb-and-tas5782mevm

部件号:TAS5782MEVM
主题中讨论的其他部件:TAS5782M

您好,

我们的客户正在考虑输入音频信号通过光学SPDIF输入端口输入到PPCMB,SDOUT从TAS5782M输出再次发送到PPCMB,最后SDOUT转换为光学SPDIF输出,如下所示。

将SDOUT (DSP后处理输出)分配给GPIO2引脚的寄存器配置如下所示。

- SDOUT注册配置
 0x07 = 0x00
 0x08 = 0x20
 0x55 = 0x07

能否告诉我您是否能够使用PPCMB Rev.G和TAS5782MEVM配置光学SPDIF输入和输出?

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kato-San您好! Andy可以回答更多问题,但我想您拥有最新版本的PPC3 GUI以及TAS5782的特定插件。 如果没有,请向我发送电子邮件地址。 PPCMB和TAS5782 EVM设计为开箱即用,可以按照EVM指南中的说明直接进行配置,也可以使用同一指南的3.5 音频I/O部分中的signla路径控制进行配置。 如果使用了光学SPDIF源,主板上的蓝色SPDIF时钟锁定LED将亮起以突出显示此信号。 您的主板不是这样工作吗? 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jeff-San,

    感谢您的回复。

    我已经获得了最新版本的PPC3和TAS5782MEVM插件,但是我将PPCMB Rev.G和TAS5782MEVM借给我们的客户,因此这些都不在手边。
    数字音频数据输入可从"USB In","Optical In","PSIA","Analog In"和"Coax In"选择,如下所示,因此我已经通过光学SPDIF输入将音频源输入到PPCMB。
    除了使用光纤SPDIF输入音频源外,我们的客户还同时请求使用光纤SPDIF输出音频源。
    如您所知,在最新的TAS5782MEVM GUI中,没有使用光学SPDIF输出的设置。

    我期待从Andi-San那里获得信息。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kato:

    据我所知,可以将SDOUT从TAS5782MEVM路由回PPCMB中的TAS1020B (USB)或PSIA (外部I2S)。  但是,无法通过光纤SPDIF输出SDOUT。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy San,您好!

    感谢您的回复。
    我理解,如果客户有其他问题,我会与您联系。

    此致,
    加藤