This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5242:PCM5242' s 1.8V LDO

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/618535/pcm5242-pcm5242-s-1-8v-ldo

部件号:PCM5242

您好,团队,

PCM5242具有LDOO引脚,1.8V输出,可以是输出或输入。

如果我们在外部为其提供1.8V电压,有什么好处? 只有效率? 我不太确定。 但它需要额外的LDO。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    内部LDO的电源为DVDD。 使用LDO上的外部电源电压可降低功耗。 内部LDO的稳压电压为1.8V。 如果DVDD为1.8V,则LDOO路没有很好地调节到1.8V。 在这种情况下 ,使用外部电源对LDO是有益的   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,Mahmoud