This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4673:放大器启动

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/618074/lm4673-amplifier-startup

部件号:LM4673

我发布了另一个主题,并提出了类似的问题,但我从未得到回答...
https://e2e.ti.com/support/amplifiers/audio_amplifiers/f/6/t/53.6666万

我看到每个人都遇到与此设备相同的问题。  当SHDN引脚连接到VDD时,有时安培无法正常启动。  此设备的数据表未提及或建议在通电后重置的任何延迟,即使这似乎可以解决此问题。

为什么会发生这种情况?  如果延迟SHDN引脚是解决方案,也许将其添加到数据表中是明智之举吗?

最佳,

Trey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Trey,

    我不确定发生了什么。 但是,您应该遵循数据表中提供的准则以获得正确的操作。
    遗憾的是,由于此设备是旧设备,因此没有EVM可用于测试此问题。
    也许您可以使用我们的新型D类音频放大器。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jose,
    完全正确。 数据表中没有提供有关此主题的指导,TI应用工程师甚至无法提供指导。 这在我的书中是不可接受的。 如果TI不支持此产品,则需要NRND'ed.

    无论如何,感谢您的快速响应。 请不要将此视为个人攻击。

    此致,
    Trey