This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254EVM-K:在纯路径工作室中使用不同的FM降噪设置时,结果是否相同?

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/618623/tlv320aic3254evm-k-same-results-when-using-different-settings-of-fm-noise-reduction-in-pure-path-studio

部件号:TLV320AIC3254EVM-K

您好,

我一直在尝试使用FM降噪技术来消除背景噪音,最初我在编译过程流时遇到困难,我不得不用FM降噪块来分解miniDSP的自适应控制来编译它。 无论如何,我在流程流中使用8kHz采样率来消除车间内麦克风中记录的噪音。 但是,无论使用何种阈值和衰减设置,我都得到相同的结果。  

1)我只是想确定FM降噪是否与8kHz采样率兼容,因为在帮助文件中提到它与32kHz采样率兼容?

 2)所有参数的预期范围为 -2147483648至2147483647,但是我假定阈值和衰减值的唯一可接受值为0-20dB。

3)我不明白 预期的噪音楼层是什么? 我们是否可以根据噪音水平更改预期噪音楼层的参数?  

我正在附加流程,设置屏幕截图和用于此测试的声音文件。  

此致,e2e.ti.com/.../e2e.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,EZ,

    FM降噪算法应在8kHz下正确运行。 您是否可以在32KHz下测试此块,哪一个频率是此块的优化频率? 我将详细查看您的问题和流程问题,并将尽快回复您。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Diego,

    感谢您的关注,期待您的回复。 我在32kHz的频率下测试了块,结果相同。

    此致,