This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782MEVM:[紧急]导入学习板获取的字符数据后无声音

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5782MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/618486/tas5782mevm-urgent-no-sound-after-import-the-character-data-acquire-by-learning-board

部件号:TAS5782MEVM

大家好,

我正在使用学习板来获取扬声器的字符数据,然后使用TAS5782EVM进行调谐。

在导入字符数据之前,音频输出工作正常。 但在我导入特征参数数据后,没有声音输出。

请帮助,紧急,非常感谢,

我正在使用TAS5782的最新插件。

Kevin Dang。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kevin! Andy现在在中国,稍后可以帮助解决更多问题...但是,在查看PPC3仪表板时,左下角的TAS5782显示已连接还是脱机? 您可能需要对主板上的USB电缆和电源进行电源循环断开,以便进行重置。 Andy,你还有其他想法吗? 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff,

    是的。 学习板,工作正常,可以播放声音,获取参数(热参数除外),TAS5782MEVM如果我不导入特征参数,工作正常。 如果我导入特征参数数据,则没有声音输出。

    Andy,

    您是否有要试用的EVM?

    非常感谢,

    Kevin Dang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kevin:

    午餐后我会给你打电话。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kevin和Andy! 当我们从e2e中退出时,我将关闭此线程。 谢谢,Jeff