This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5715:TAS5715 -从斩波音频输出到过电流消耗的故障

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/617766/tas5715-tas5715---trouble-from-chopped-audio-output-to-over-current-draw

部件号:TAS5715

您好,社区:

我面前有一个用于测试电路的现有设计,几乎没有记录。 它的目的是将LF信号调制为超声波发射器的40 kHz基带信号。 遗憾的是,我们需要建立更多的此类测试电路,现在我面临着使其发挥作用的挑战。 PCB已填充,在检查设备功能时,我发现使用的TAS5715 IC存在一些问题。

这里是示意图的图片。 电感器L1-L4填充了15nH。

信号"桥接器"连接到40kHz放大器,并通过10 nF的直流去耦电容器连接到一个小扬声器进行测试。

为了让您更好地了解情况,我还包括了TAS5715使用的整个设置路由。

到目前为止我观察到的情况。 TAS的声音被切掉。 半秒钟的声音,接下来的半秒钟的破裂和咯吱声。 芯片和电感器正在变得非常热,即使在"空闲"模式下,I2S引脚上也没有任何声音信号。 TAS的电流消耗约为330 mA。 从数据表中,我找到了一个部分,声明在使用PBTLE模式时将寄存器#19设置为值0x3A。 此部分在设置例程中注释掉。 通过启用此寄存器访问,电路被设置为非工作模式,在此模式下,我们的电源将进入过电流保护。 I2S数据正常。 已使用并联的附加放大器对其进行检查。 未发现I2S信号故障(48kHz,256fs)。 电源也稳定。 我唯一想到的是用于建立输出的PBTL连接的奇怪方法。 但我被告知旧电路正在工作。 所以我希望你们中的一些人对我现在所错过的东西有一个想法。

此致,

Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯,我看到现在照片不见了。 好的,我们再试一次源代码

    和原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Christopher! Alex和Shawn可以看看您的问题。 但为了说明,是您的新电路不工作,还是原始测试电路板不工作? 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jeff:

    感谢您的回复,非常感谢您的帮助。 新的主板就是那些现在不能正常工作的主板。 遗憾的是,我无法访问旧版主板作为参考。 所以我只能做的就是拿旧的项目文件,建立新的板,希望它们能在货架上工作。 到目前为止,我已经纠正了主板其余部分的一些放置错误,用一个简单的放大器模块检查了I2S信号,并尝试找出TAS5715原理图中是否存在错误。 但目前我迷路了。

    此致,

    Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christopher:

    TAS5715器件产生差分输出,因此我看到的问题是OUT+和OUT-引脚短接在一起,并且“桥接”输出与接地有关。

    在BTL模式下,设备可以驱动2个扬声器(差分):CHA = OUT1+,CHB = OUT1-,CHC = OUT2+,CHD = OUT2-

    下面是在BTL模式下配置的评估板示意图示例:

    在PBTL模式中,它有一个单输出,也是差分输出:CHA=CHB=OUT+和CHC=CHD=OUT-。 如果输出短路,电感器的加热和IC的电流消耗也是有意义的。

    如果您可以将chab和chCD分开,则设备应在PBTL模式下正常工作。 我建议尝试检查这是否是系统的唯一问题。 然后,您可以将TAS5715输出传输到放大器。 您的40kHz放大器是否可以支持差动输入?   

    此外,该器件的电流限制为4.5A,在此限值之后,它将自动关闭输出。 当设备进入PBTL模式时,听起来您的电源设备在发生这种情况之前受到限制。

    最佳,

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Christopher:

    再想想,40kHz放大器的用途是什么? TAS5715本身就是一个音频放大器。 它可以直接驱动扬声器,我想超声波发射器也可以,因为它们不超过设备的功率限制。

    最佳,

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Alex:

    感谢您花时间查看我的问题。 在开始切割PCB轨迹之前,我想验证一个附加点。 我刚刚发现我在上一篇文章中没有包含MUX注册设置。 这是原始设置例程的一部分。

    从数据表中,我得出结论,这种方式将所有4个驱动器级设置为通过相同的通道信号进行控制。 虽然默认配置确实是差分配置,但此配置会同步驱动所有信道。 因此,在驾驶员各级之间不应存在短路问题。 如果我看一下驾驶员阶段的PWM信号,我可以确认这种行为。

    输出A至输出B

    输出A至输出C

    输出A至输出D

    所有信号均同步,但不存在"音频"信号。

    此致

    Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,论坛:

    我发现了故障。 最初设计此电路的同事对10的能力有点麻烦。 自举电容器根据我们的BOM填充3.3 nF,而数据表显示使用33nF。 在按照精细手册中的说明更换为33nF电容器后,TAS现在可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Christopher:

    很棒的地方! 我在查看您提供的示意图时也错过了小数点。 如果这解决了您的问题,我可以关闭此线程吗?

    最佳,

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Alex:

    是的,此主题可以关闭。