This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:差动输入的输入信号级别

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/618493/tlv320aic3204-input-signal-level-for-differential-inputs

部件号:TLV320AIC3204

您好,

对于差分输入,TLV320AIC3204数据表中提到了输入信号电平,如下所示,但该装置似乎不正确。
因此,我的理解是否正确,即单位不是mV,而是mVrms?
此外,如果通道增益设置为0dB,则差动输入的模拟满刻度输入电压是否为1Vrms?

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kato-San,

    正确,单位应为mVrms。  当CM=0.9V时,获得0dBFS数字输出的差动输入电压为1 Vrms。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego-San,

    感谢您的及时回复。
    我明白了。

    此致,
    加藤