This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4670:无输入时的输出噪音

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4670, TPA2010D1, TPA2011D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/618222/lm4670-output-noise-without-input

部件号:LM4670
主题中讨论的其他部件: TPA2010D1TPA2011D1

您好,

我发现TI LM4670 SPK AMP在SHUTDOWN=H后出现输出噪音,并且没有任何输入信号。

这是一个已知问题吗? 是否有解决方法? 还是要更换任何引脚到引脚替代IC?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jason:

    欢迎来到E2E,感谢您对我们产品的关注。
    设备会听到什么噪音? 是否有杂音或卡嗒声?
    您可以查看以下设备:TPA2010D1和TPA2011D1。 它们是比LM4670更新的音频放大器。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jose,

    只要关闭引脚很高,即使没有任何输入信号,噪音也是一种白噪声。 此问题可在我的两个不同布局项目中找到,因此我认为可能是SPK AMP问题。

    我将LM4670与WSON软件包配合使用。 是否有新的芯片引脚到引脚与LM4670 WSON封装兼容? 因为TPA2010/2011仅2011仅包含BGA封装。  此外,我使用的扬声器为4ohm/3W。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason,

    遗憾的是,我们的较新音频设备中未使用WSON套件。
    您能否为我提供一个示意图和布局?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jose,

    我附上了LM4670部分的布局和示意图。 请帮助您查看。

    输出噪音是否为已知问题?  

    谢谢

    e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-04_2D00_MB_5F00_SPK.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason,

    原理图和布局似乎正确。 问题发生时,您能否提供设备输出引脚和关闭引脚的图形?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师