This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4950:LM4950

Guru**** 2970450 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/618299/lm4950-lm4950

部件号:LM4950

您好,

我正在使用具有DAC的LM4950音频放大器放大我的音频信号。 LM4950的输出连接至变压器,变压器的输出连接至超声波传感器。

断路引脚持续高电平,这意味着放大器持续打开。

我生成10ms的啁啾信号(超声波范围> 20kHz),每300ms重复一次。

播放声音时,即使我没有打开和关闭放大器,我也能听到放大器发出的一些咔嗒声。 在变压器的输出端,信号也会失真。

有人能解释一下我为什么听到声音,以及如何去除声音吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Muhammad:

    此设备不用于超声波应用。 我建议您在TI.com上的超声波感应产品文件夹中搜索适当的设备
    请告诉我您的想法。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我还检查了15kHz - 18kHz频率,但仍能听到放大器发出的咔嗒声。

    很困惑:/

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我今天再次检查了我的赛道。 我取下了变压器,发现咔嗒声完全消失了。 我还检查了放大器输出处的信号,它也没有失真。

    我不确定为什么变压器会扭曲信号和咔嗒声? 有什么想法吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Muhammad:

    我认为由于变压器内核饱和,设备出现了问题。 您可以查看下一个应用报告: 具有变压器负载的音频功率放大器操作。 您可以在此处找到有关此操作的更多信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    当我降低输入电压时,咔嗒声消失。 最初,变压器的输入电压为6Vp,当降至5Vp时,工作正常。

    所以我猜是的,变压器内核会在更高的输入电压下饱和。

    感谢您的回复。

    此致