This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5622A:TAS5538 GUI用户指南TAS5624ADDVEVM

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5624ADDVEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/618201/tas5622a-tas5538-gui-user-guide-tas5624addvevm

部件号:TAS5622A
主题中讨论的其他部件:TAS5538TAS5624ADDVEVM

大家好,

客户正在使用 TAS5622-TAS5624DDVEVM。5624。 EVM的GUI为 TAS5538_GUI。  

但 没有TAS5538_GUI软件的用户指南。 因此,客户不知道如何使用 TAS5538_GUI软件。

问题1:您是否提供  TAS5538_GUI软件的用户指南?

问题2:客户获得 PurePath控制台软件。 它是1.16 版本。 但是,无论是在XP还是WIN7上,他都无法将EVM连接到PC

通过  PurePath控制台1.16 版本。  如果客户使用较高版本  的PurePath控制台软件,EVM是否可以连接到PC?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey,

    我们没有TAS5538软件本身的用户指南。 TAS5624ADDVEVM用户指南中简要介绍了GUI。 除此之外,GUI只控制TAS55x8的寄存器,这些寄存器在设备数据表中有详细说明。

    请发送客户遇到的PPC 1.16 连接问题的屏幕截图。 我可以帮助他们进行调试。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Adam:

    好的。 我将与客户确认。 感谢您的回复。