This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3140D2:TPA3140D2,TPA3144D2的静态电源电流处于关闭模式

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3144D2, TPA3140D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/616676/tpa3140d2-quiescent-supply-current-in-shutdown-mode-for-tpa3140d2-tpa3144d2

部件号:TPA3140D2
主题中讨论的其他部件:TPA3144D2

尊敬的各位先生:

我的客户询问我们TPA3140D2,TPA3144D2的"关闭模式下的静态电源电流"。

他们使用TPA 3144 D 2,但由于没有EVM,TPA 3140 D 2 EVM已并行确认。
因此,这两个数据表都是如此
ICC (SD):40 μA (典型) (最大:60 μA)
另一方面,当它们使用TPA 3140 D 2 EVM进行测量时
电 μA (SD)= 380 μ A
其主板TPA 3144 D2
电 μA (SD)= 200 μ A

它是数据表值的10倍。

我还使用TPA 3140 D 2 EVM进行了检查
电 μA (SD)= 381 μ A

对于EVM的确认方法,仅连接电源(12V),按下关闭按钮测量电流。

此值是否正确?
是否有设置方法作为数据表的值?
请告诉我上述情况。

此致,

是。哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hasebe-san,Shawn将会看一下您的问题,但同时您是否知道我们为这些部件提供了更新的高性能替换件(TPA3136/37) www.ti.com/.../TPA3136D2。 它们不含电感器,具有超低EMI? 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hasebe-san,
    您如何测量EVM上的电流。 它是EVM的总电流吗? 上拉电阻器或模式选择也会消耗电流,应排除这种情况。例如,按下shuntdown (下拉)按钮时,电流流经R1。 数据表中显示的数据仅适用于音频放大器设备本身的电流。 它是在我们的MTS板上收集的,我相信您可以信任它。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn San您好!

    感谢您的回复。

    我测量了电源线中的电流。

    首先,为电源提供12 V电压,并对ICC进行测量。 因此,可以测量与Typ相同的35 mA。 规格数据。

    之后,以相同方式按下SD按钮时,测量到ICC (SD)= 381 μA。

    如果数据表的值是MTS板,我认为它与数据表的规格不匹配。

    该数据表介绍了如何使用TPA 3140 D 2 EVM,该EVM可从TI.com获取。

    他们对设计中的功耗值感到紧张。

    首先,请告诉我EVM中的正确测量值或我们的测量值是否正确。

    另外,请告诉我为什么停机时的规格是MTSBoard。

    此致,

    是。哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jeff-San,

    感谢您的回复和信息。
    但我的客户已经开始设计。
    因此,我将在下一次机会介绍这些设备。

    此致,
    是的。哈斯比
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hasebe-san,
    如我在上文所述,数据表中的值仅包括器件上的漏电流,但不包括通过EVM上组件的电流。 因此,EVM和MTS板的数字都应该相同。 我们需要关注测试方法。 我相信您的结果是EVM的总电流。 您的EVM板上有多少PVCC? 当您按下botton关闭按钮时,如果PVCC=24V,则流经R1的电流为240uA。 应排除电流的这一部分。 R11也是如此。
    您也可以在关机过程中测量PVCC和AVCC引脚上的电流。 但这需要在EVM上进行一些重新处理。
    此外,EVM的输出是否有任何负载? 它应该是开放的。
    需要注意的一点是,请确保电流测量的输入精度高,因为在这种情况下电流非常低。 如果您关闭电源,测量的电流是否为0uA? 我们需要确保此测量中存在泄漏。
    最好的餐厅
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn San您好!

    感谢您的快速回复。
    您的EVM板上有多少PVCC?
    ⇒12伏。
    当您按下botton关闭按钮时,如果PVCC=24V,则流经R1的电流为240uA。
    ⇒我将尝试检查VCC = 24V。
    此外,EVM的输出是否有任何负载?
    ⇒不加载。
    如果您关闭电源,测量的电流是否为0uA?
    ⇒它是0μA。

    此致,
    Y. Hasebe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hasebe-san! 您需要更多帮助吗? 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn San您好!

    很抱歉我的回复太晚了。

    我尝试重新检查24V和12V。

    所以 我明白你的建议是正确的。

    然后 ,我在计算时考虑了IC以外的电路消耗,

    并且可以得出一个接近数据表规格的值。

    我从SD的所有费用电流中分别移除了PVCC和GVDD的电流消耗。
    实际使用TPA 3140 D 2,在12 V电源条件下,
    I (电源)= 381 uA
    流经R1 I (R1)的电流:120 uA
    流经R11 I (R11)的电流:12 uA
    流经GVDD的电流-接地电阻(kΩ 50 μ A) I (GVDD):100 uA

    ICC (SD)= I (电源)- I (R1)- I (R11)- I (GVDD)= 41 uA

    是这样吗?

    此致,

    是。哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hasebe-san,
    非常感谢您的更新。 我认为您的理解和衡量基本上是正确的。 也许您可以通过卸下所有可能导致额外电流损失的组件来测量电源电流。
    最好的肉酱
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn San您好!

    感谢您的快速回复。
    我理解您的意见。
    我会回答我的客户。

    此致,
    是。哈塞伯