This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2:4通道单端连接

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3118D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/617689/tpa3118d2-4-channels-single-ended-connection

部件号:TPA3118D2

尊敬的先生:

我们的客户要求在TPA3118D2 (L+,L-,R+,R-)上使用4通道单端连接。

如果我们将TPA3118D2用于4通道单端信号,是否可能或有任何副作用?

所有通道的输出功率应小于5W。

谢谢。

BRS,

凯恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kane:
    不建议在TPA3118D2上使用单端输出连接。 请使用此设备不支持单键输出模式。 对于某些支持单端输出的旧器件,用于提高PoP性能的电路是内部集成的,但它不包括在TPA3118D2中。 因此,如果在单端输出模式下使用,则会出现杂音性能问题。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kane:
    如果您有任何问题或任何不明确之处,请告知我们。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢肖恩。
    我只是向我们的客户解释,他了解情况。

    BRS,
    凯恩