This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424Q1EVM:能否将EVMBoard用作I2C主控器来编程几个放大器

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS6424-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/617897/tas6424q1evm-can-i-use-the-evmboard-as-an-i2c-master-to-program-several-amps

部件号:TAS6424Q1EVM

您好,  

我计划使用多个TAS6424Q1来构建多声道音频放大器。 我拥有EVM板,希望将其用作编程工具。

我想将EVM板编程为主板,并通过“通用调用”将控件发送到使用“J7标头”(I2C标头)的其它芯片。 这是不是可能的,还是我错过了什么。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Darius:
    这是可以做到的,但有一些限制。 使用PPC3的TAS6424EVM GUI在TAS6424-Q1上仅对一个I2C地址进行了硬编码。 EVM上的I2C地址也是一个I2C地址的硬接线。 在使用多IC系统时,由于这些限制,PPC3和EVM可能不是最佳工具。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,那么要做的就是:使用EVM和PPC根据需要对芯片进行编程,并通过I2C监视器提取代码,修改地址并将其获取到EEPROM上? 很抱歉,我对IC Communications领域很陌生。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Darius:
    I2C并不是那么简单。 您需要有一个控制器才能发送和接收I2C并对接收到的值执行操作。 EVM仅用于评估,可用于开发您的控制器程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Darius您好! 这是否回答了您的问题? 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,谢谢。 我一直在寻找创建控制器的方法,但如果我的一切都正确,那就没有了。 因此,我将尝试您在参考设计中提议的方式。

    此致

    Darius