This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5508:TAS5508输出功率

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/618033/tas5508-tas5508-output-power

部件号:TAS5508

你(们)好

我使用TAS5508和STA516B设计了音频,但遇到了一些问题。  输出功率只能达到230W。 但使用STA309 + STA516B,它可以达到270W。

具有相同的STA516B板。 相同的电源51.25V。 您认为是否有任何明显的道路我们可以尝试解决它。

code uchar DRC1_Slop[]=

0x9a,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x81,0x47,0xAF
};
代码uchar DRC1_Offset[]=

0x9b,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
};

代码uchar DRC_Bypass[]=

0xa2,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00// DRC旁路寄存器
};

代码uchar DRC1_Thresh[]=

 

0x99,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x66,0xcc,0x4a,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x66,0xcc,0x4a};


code uchar DRC2_Slop[]=

0x9F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x81,0x47,0xAF
};
代码uchar DRC2_Offset[]=

0xa0,0x00,0x00,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
};


Code uchar DRC2_Thresh[]=


0x9e,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x71,0x6d,0x9d,0x00,0x00,0x00,0x04,0x71,0x6d,0x9d

};

Code uchar SUB48KEnergy []=

0x9d,0x00,0x00,0x02,0xBB,0x00,0x7f,0xFD,0x44//能量250ms

};
代码uchar SUB48K AttackDecay[]=

0xa1,0x00,0x00,0x06,0xe5,0x00,0x7f,0xf9,0x1a,0x00,0x00,0xae,0x00,0x7f,0xff,0x51

};

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    文涛

    您是否测量了STA309的输出并将其与TAS5508进行了比较? 请使用示波器检查这两个设备的输出。 一旦有了比较,就发送它。 我的想法是TAS5508的输出驱动STA516B与STA309不同。 我们可能需要改变某些环境。

    此致,

    -Adam