This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782MEVM:模拟输入

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5782MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/617247/tas5782mevm-analog-input

部件号:TAS5782MEVM

您好,

我尝试将TAS5782MEVM与PPCMB (Rv F)配合使用,但使用模拟输入失败。 我可以通过使用USB输入或数字I2S输入成功实现放大输出,但在使用模拟输入时不能。

首次在PurePath控制台3中配置设备时,我选择TAS5782应用程序,选择 立体声2.0 扬声器配置,选择USB输入,然后选择标准处理(2.0 48K)。 控制台配置PPCMB和TAS5782MEVM,当应用输入时,将获得放大器输出。 但是,如果采取了这些相同的步骤,但使用模拟输入,则没有输出。  

使用PPCMB上的模拟输入是否需要执行任何额外步骤?

谢谢!
Hanna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Hanna!  Andy可以帮助解决任何进一步的问题,但是...它应该开箱即用,假设所有内容都已按照手册进行连接,您可以按照3.3 系统检查部分中的概述运行系统检查,以查看是否存在任何问题。  此外,在3.5 音频I/O部分选择音频路径时,请确保从模拟输入到放大器的信号路径保持突出显示为"蓝色"。  最后,请检查3.6 寄存器映射部分的寄存器设置,以防系统被静音或置于待机状态。  如果这些问题不能解决,Andy可以跟进您。  谢谢,Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我检查了您建议的所有项目,甚至尝试在第二个PPCMB上使用模拟输入,结果相同。

    感谢您的参与!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hanna,您好!

    这可能是软件错误。 让我再次确认一下。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hanna,您好!

    我做了一个快速测试。  “Analog In”(模拟输入)选项的“Audio I/O”(音频I/O)页适用于我的PPCMB (版本G)。  Rev F板与Rev G板几乎相同,因此您还可以看到模拟输入也可以工作。

    以下是您应注意的事项。 仅将模拟输入馈入AIN1 3.5 mm 音频插孔。

     Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hanna,您好! 这对您有效吗? 谢谢,Jeff