This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255EVM:TPA3255

Guru**** 2924680 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/617862/tpa3255evm-tpa3255

部件号:TPA3255EVM
主题中讨论的其他部件:TPA3255

TPA3255评估模块需要12A的14V至53.5V电源。  是否有良好的现成电源可用于此操作?   我将在PBTL 600W配置中测试EVM。  是否有建议的输入电压以获得最佳性能,或者电压是否介于14V和53.5 V之间?

欢迎提供任何反馈。

Randy Mitchell

光谱动力学

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Randy:

    台式电源将为您提供最佳性能,但我们发现LED驱动器有时会具有驱动我们的电流所需的功率。 我以前用过这种方法: 切换电源600W 48V 12.5A电源,带PFC。 仔细检查输入电压和频率,确保这对您有效。  

    为了获得最佳的电源性能,您需要在更高的电压下运行。 请参阅TPA3255数据表的7.11 典型特性PBTL配置部分( 第13页)中的图22和图23。 例如,当PVDD被限制为30V时,在具有4欧姆负载的1 % THD时,您只能达到100W。 要在10 % THD时达到600W,您需要51V PVDD和2欧姆负载。  

    此致,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Dan
    现在我可以清楚地看到,我需要更高的直流输入电压才能获得所需的性能。 很有意义,因为您的功率不能超过您输入的功率。 但是,无论出于何种原因,您的上述链接至:切换电源600W 48V 12.5A电源W/PFC不起作用,说该页不存在,并且在TI网站上搜索只能让我回到您的上述回答。 我仍在尝试搜索它,但您能否仔细检查它是否有效? 再次感谢。

    此致,

    Randy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Dan
    现在我可以清楚地看到,我需要更高的直流输入电压才能获得所需的性能。  很有意义,因为您的功率不能超过您输入的功率。   但出于任何原因,您 的链接至:切换电源600W 48V 12.5A电源W/PFC不起作用,并声称该 页不存在,在TI网站上搜索只能让我回到您的上述回答。  我仍在尝试搜索它,但您能否仔细检查它是否有效?  再次感谢。
     
    此致,
     
    Randy
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Randy,

    很抱歉这个。 不太确定为什么链接不起作用。 如果您在下面搜索其中一个,您应该能够访问它。

    Mouser部件号:709-HEP600-48

    制造商部件号:Hep-600-48

    请告诉我是否有效。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Dan,他回答了我最初的问题,让我度过了一段不期而遇的事情。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒! 如果您有任何其他问题,请告诉我。