This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:TPA3251的单声道输出

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3251, TPA3251EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/617249/tpa3251-single-mono-output-from-tpa3251

部件号:TPA3251

我只需要TPA3251提供一个30瓦输出。 如果我使用A和B路径作为网桥输出,我想禁用C和D

如何连接各种C和D通道引脚?

我是否需要上部散热器才能通过24伏电源获得单个30瓦输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题:频率调节电阻值和切换频率之间的关系是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    对于输入C和D,如果不使用它们,您需要将它们接地。 有关安装配置的信息,请访问 :http://www.ti.com/lit/zip/slac735

    关于C和D的输出, 您只需要 连接自举电容器。  

    Freq_adjust电阻通过以下方式更改频率:

    10kohms=600kHz (额定)

    20kohms=500kHz (AM1)

    30kohms=450kHz (AM2)

    有关详细信息,请参阅TPA3251EVM数据表的7.3 推荐操作条件部分(第6页)。

    此致,

    罗伯特