This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA4860:TPA4860?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA4860, TPA2005D1, TPA6205A1, TPA2008D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/615957/tpa4860-tpa4860

部件号:TPA4860
主题中讨论的其他部件: TPA2005D1TPA6205A1TPA2008D2

我需要一个音频放大器,用于人的语音频率。

 1通道。

8欧姆负载阻抗。

1-2瓦。

TPA4860是正确的解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eli,

    D类是您的应用程序的选项吗?
    也许您可以看看新的设备,如TPA2005D1。 或者,如果您需要AB类放大器,您可以查看TPA6205A1等设备。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否有这样一个具有增益控制的D类放大器? (音量控制)。
    就像这样,Diodes公司的PAM8003DR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为唯一具有DC音量控制的设备是TPA2008D2。
    虽然这是一个相对较旧的设备,但对该特定设备的支持可能很困难。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器