This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6211A1:TPA6211A1

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6211A1, TPA2038D1, TPA2011D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/617744/tpa6211a1-tpa6211a1

部件号:TPA6211A1
主题中讨论的其他部件: TPA2038D1TPA2011D1

您好,TI:

我正在使用  带单端输入的TPA6211A1放大器,并将 4欧姆/3W扬声器连接到 TPA6211A1的输出

当我通过放大器播放任何声音文件时,输出音量与 4ohm/2W扬声器相比不是很高 ,特别是低音扬声器。

背景噪音变得更糟。

我的设计是否有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们产品的关注。
    原理图似乎是正确的。 但是,根据数据表,该器件需要3欧姆的负载和差分输入才能达到3W。
    我有一些问题要问您。 您能否提供有关您的申请的更多详细信息? 您是否使用输出过滤器? 当问题发生时,您能给我发送一些图表吗?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose Luis,

    感谢您的回答。

    我的设计如下所示:

    此外,我还有一个问题,那就是如何选择带TPA6211A1的正确扬声   器(包括电源,阻抗等)。

    是否有其它类型的音频放大器可以安装3W/4ohm扬声器?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您可以断开TPA6211a1的输出过滤器,以便检查设备是否正常工作,并排除输出过滤器上的问题。
    您可以查看以下设备:TPA2011D1和TPA2038D1。 它们是D类音频放大器,比TPA6211a1提供更好的效率。

    请告诉我您的想法。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师