This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA5050:询问如何测量TPA5050延迟结果

Guru**** 2508975 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA5050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/616737/tpa5050-asking-for-the-how-to-measure-the-tpa5050-delay-result

部件号:TPA5050

大家好,
客户希望使用TPA5050进行50毫秒的经销商处理。 (WCLK为48kHz)
您能否告诉我们如何测量I2S信号的TPA5050经销商结果?

谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,
    请帮帮您。


    谢谢!
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,您好!

    TPA5050根据样品定义其延迟,因此它取决于您的采样率x您的样品数量来获得延迟。 如果您想要一个50毫秒的延迟和48 kHz的采样率,那么您需要.050 s /(1/48 kHz)=2400个采样延迟。 然后,您需要将十六进制值0x960写入左侧和右侧延迟寄存器。

    例如,右侧延迟寄存器为0x02 (高位)和0x03 (低位)。 要写入0x960,其外观如下所示:

    REG 0x02:0x09
    REG 0x03:0x60

    您可以对寄存器0x04和0x05对左通道延迟执行相同的操作。

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Justin,您好!
    感谢您的回复。
    设置成功后,如何验证仪器上的50毫秒延迟? 测量延迟的方法是什么?


    谢谢!
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,您好!

    我相信音频精准度具有示例延迟测量值。 如果您没有AP,则可以先发送0x0000音频数据值,然后再发送0xFFFF值,再将数据输入上的触发器发送到TPA5050,然后查看输出从0x000到0xFFFF所需的时间。

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin,您好!

    谢谢。 您是否提供了有关如何使用哪个工具发送0x0000和0xFFFF的更多详细信息?

    谢谢!

    SHH