This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3132D2:PVCC输入

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/618092/tpa3132d2-pvcc-inputs

部件号:TPA3132D2

在TPA3132D2D2D2上-芯片一侧(针脚13,14)的PVCC输入是内部连接到另一侧(针脚27,28)的输入,还是它们分离?  我们提出这个问题的原因是,我们尝试在PBTL配置中使用零件,目前我们有两组铁氧体磁珠和去耦合盖为零件供料;有效地分离侧面。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    芯片针脚13&14上的PVCC输入在内部连接到另一侧(针脚27&28)。 但您仍需要为PVCC的两侧使用两组铁氧体磁珠和去耦合盖。 因为来自引脚13&14的PVCC电源非常接近L通道MOSFET,而来自引脚27&28的PVCC非常接近R通道MOSFET。 即使在PBTL模式下,双通道MOSFET也由PVCC的两侧供电。 如果R通道由PVCC引脚13&14供电,则它们之间的距离较长,并且由于电路上的寄生参数,施加在MOSFET上的电源质量会下降。