This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6205A1:TPA6205和TPA6203之间的区别

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6205A1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/617966/tpa6205a1-difference-between-tpa6205-and-tpa6203

部件号:TPA6205A1

大家好,

1. TPA6205和TPA6203有何区别?   

2,TPA6205是否可用于信号端输入?  如果是,客户是否可以使用 以下参考电路进行TPA6205 原理图设计?   http://www.ti.com/lit/an/sloa142/sloa142.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lilian:

    1)它们看起来非常相似。 但TPA6205a1的断路引脚具有1.8V兼容阈值。 此特性对于处理1.8V馈电的数字电路非常有用。
    2)是的,可以。 TPA6205a1可与单端输入一起使用,客户也可以使用TPA6205a1的参考电路。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师