This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3060:哪些外部模拟滤波器?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/617755/pcm3060-which-external-analog-filters

部件号:PCM3060

你(们)好

我计划使用PCM3060编解码器作为吉他效果处理器的一部分。 www.ti.com/.../pcm3060.pdf

我的音频频率将为48kHz,具有64x ADC/DAC过采样。

以下是数据表内部内容的简要摘要:

  • 24位ADC和DAC单元
  • ADC模拟LP滤波器,一级,FC=300kHz
  • ADC 1/64位小数滤波器,Fpass=21.8kHz,Ripplepass=+-0.05dB和Fstop=28kHz,Ripplestop=-65dB
  • ADC数字HP滤波器,0.91Hz时为-3dB
  • DAC 4或8过采样数字滤波器,Fpass=21.8kHz,Ripplepass=+-0.04dB和Fstop=26.2kHz,Ripplestop=-50dB
  • DAC模拟LP滤波器,二级,FC=300kHz

我有几个问题。

ADC需要什么外部模拟抗锯齿滤波器?

我们应该在64*48e3/2=1.536MHz后阻止频率组件,以避免任何混叠。

现在,此频率下所需的衰减为20*log10(0.5LSB/2^24bits)=-150.5dB。

这与使用此计算器的结果相同: www.ti.com/.../antialiasingcalc

此外,24位只能通过全标度信号实现!

我计算出,在ADC内部模拟滤波器中添加了FC=95.57MHz的第8阶线性相贝塞滤波器,在20kHz时会导致-0.13dB,在1.536MHz时会导致-156dB。

这是设计抗锯齿过滤器的正确方法吗?

我们还可以计算模拟滤波器,以允许大量的别名发生,但只能在24kHz-1.536MHz频段中发生。 这会显著降低模拟滤波器的顺序,但它需要一个非常锋利的数字滤波器。 这将在下面的另一个问题中讨论,因为数字滤波器的衰减不是那么高!

DAC需要什么外部模拟抗锯齿滤波器?

相同的方法。

我计算出,将FC=112.15MHz的第8阶线性相贝塞滤波器添加到DAC内部模拟滤波器时,在20kHz时会导致-0.09dB,在1.536MHz时会导致-156dB。

为什么指定编解码器具有4x/8x过采样数字滤波器,而它具有64x/128x过采样DAC?

如果DAC具有64倍过采样系数,则表示:

  • 输入一个值,填充63个零
  • 应用以64x48kHz频率工作的线性相位数字重建滤波器

对于具有64倍过采样系数的ADC:

  • 应用以64x48kHz速率工作的线性相位数字抗锯齿LP滤波器
  • 每64个值取一个值(不是丢弃63个值,而是可以累积这些值以获得更高的数字分辨率)

我确实了解ADC部分,但我不理解4/8超采样来自DAC部分的哪些方面。

为什么数字滤波器的Fstop为28KHz或26.2kHz?

任何高于24kHz的频率都将导致混叠。 所以我想这是筛选顺序(组延迟等)和轻微混叠之间的折衷。

为什么数字滤波器的停止振幅为-65dB或-50dB?

我计算出,要获得24位分辨率,需要-150.5dB衰减。

ADC/DAC动态性能是否与ADC/DAC分辨率(以位为单位)完全无关?

我可以看到,在数据表和用户指南原理图中,只有一级或二级外部模拟LP滤波器。 所以我对我的第8个订单筛选器感到非常尴尬!

此致,

西蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Simon,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    通常,用于音频设备的抗振滤波器应该与用于其他应用程序的滤波器一样复杂,这是因为音频设备设计为在有限的工作频率下工作,范围从20Hz到20kHz。 话虽如此,我想您可以按照数据表中模拟输入和输出电路的应用示例来了解所有常规应用。 当编解码器连接到D类音频放大器时,DAC滤波器设计变得非常重要,因为带外噪声可以通过放大器调制级耦合回音频谱。 对于这种特殊情况,需要使用LP滤波器级来消除高于可听频谱的更高频率。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师