This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4201:PCM4201输入类型?

Guru**** 2950150 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/617617/pcm4201-pcm4201-input-type

部件号:PCM4201

鹿。

PCM4201输入类型为差异。

我是否可以将PCM4201模拟输入类型用作单端?

与pcm4201规格相似的SE输入类型产品是什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Henry,

    PCM4201仅支持差分输入。 对于带有单端音频源的设备的操作,建议使用输入缓冲器将SE源的信号转换为差分信号。

     数据表第17页提供了SE-Diff缓冲器电路。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师