This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 您是否有8通道音频放大器IC

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/617501/do-you-have-8-channel-audio-amp-ic

您是否有8通道音频放大器IC?

我正在为具有6个扬声器的蓝牙扬声器应用程序(7.1 扬声器系统)寻找音频放大器

我还希望将主板的功率从10W到20W。  

您是否有可以提供帮助的设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nnamdi:

    欢迎来到E2E,感谢您对我们产品的关注。
    您需要什么类型的输入? 我们需要更多信息,以便为您提供更好的支持。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好! 您是否需要模拟输入或数字输入放大器,以及每通道功率级别是10-20W还是整个系统的功率级别? 我们没有专门的8通道放大器,因此我们每台设备都有2和4通道解决方案: www.ti.com/.../digital-I2S-input-class-d-product.page 谢谢,Jeff