This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1863:PCM1863:同时从ADC通道传输数字音频

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1863

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/617223/pcm1863-pcm1863-simultaneously-stream-digital-audio-from-adc-channels

部件号:PCM1863

大家晚上好!

我想了解,如果我只使用PCM1863的两个输入通道,那么每个内部ADC的一个通道是否可以通过I2S同时从两个ADC流式传输数据,如果不能,如何进行此连接如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nigel,

    您可以通过n ü I²S流式传输双通道数据,无需担心。 PCM1863可以根据需要为每个ADC混合输入。 对于这种特殊情况,您需要使用  寄存器6和7选择{VIN1P, VIN1M}[diff]作为ADC1L的源,选择{VIN3P, VIN3M}[diff]作为ADC1R的源。 来自ADC的数据将通过I²S DOUT输出同时传输。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,Diego,

    感谢您回答这个问题,我们需要能够应用单端输入,例如,如果我接地VINR2/VIN2M和VINR1/VIN2P,我假设我可以将单端信号应用到VINL2/VINM和VINL1/VINP,我的假设是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗 漏示意图的道歉:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nigel,


    PCM1863可配置为支持单端信号。 正如我前面提到的,您可以为具有寄存器6和7的每个ADC (VINL1[SE]到ADC1L, VINR1[SE]到ADC1R)选择单端信号。 您发送的原理图应更新,因为ADC1R仅支持VINRx输入。

    建议不要将设备的任何输入信号接地,如果未使用,只需将其保持浮动。

    有一种称为伪差分的不同配置,您可以在其中将单端信号应用到配置了差分输入的设备。 这是通过将音频信号连接到正极输入,并使用与正极输入中使用的值相同的盖将负极输入连接到GND来实现的。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    谢谢,您是否有任何链接或我可以查看的实施? 我需要在同一个ADC通道中进行差分输入和单端输入,因此听起来非常有趣。

    谢谢

    -Nigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     [引述用户="Nigel Taylor"]

    您好,Diego,

    谢谢,您是否有任何链接或我可以查看的实施? 我需要在同一个ADC通道中进行差分输入和单端输入,因此听起来非常有趣。

    谢谢

    -Nigel

    [/引述]您好,Diego,

    我对下面的电路有另一个想法,我是否能够保持VINL2/VIN1M,VINL1/VIN1P和VINR3/VIN3P,VINR4/VIN3M上的差分输入,但如果需要,SE使用VINL2/VIN1M作为1通道,然后使用VINR3/VIN3P作为第二通道SE?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    抱歉电路应该在我上次评论的下方,不确定发生了什么,只是为了注意我将在本周末尝试完成我的设计。

    谢谢
    Nigel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nigel,

    除了用于评估EVM的数据表和PurePath Console GUI之外,我们没有关于器件输入混合功能的更多信息。  

    PCM1863可根据 寄存器6或7上的设置配置为接受单端或差动输入。 只要您根据所使用的输入类型相应地更改相应的寄存器,使用所描述的配置就不会出现问题:

    • 差速器输入:
      • ADC1L: {VIN1P,VIN1M}[diff],第0页:寄存器6 = 0x10

      • ADC1R: {VIN3P,VIN3M}[diff],第0页:寄存器7 = 0x20
    • 单端输入:
      • ADC1L:VINL2[SE], 第0页:寄存器6 = 0x02
      • ADC1R:VINR3[SE], 第0页:寄存器7 = 0x04

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Diego,

    我希望这能帮助其他工程师!

    祝你一切顺利

    -Nigel