This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5242RHBEVM:如何使用PCM5242EVM

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5242, TPA3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/616872/pcm5242rhbevm-how-to-use-pcm5242evm

部件号:PCM5242RHBEVM
主题中讨论的其他部件:PCM5242TPA3251

鹿

   客户设计了一个使用PCM5242+TPA3251的3251的有源扬声器,现在客户使用I2C总线3.3 将其自己设计的PCBA连接到PCM5242, 但PPC 2 GUI无法正确检测 和查找PCM5242,因此客户无法 使用GUI 优化音频效果。任何其他客户自己的PCBA MCU都可以写入pcm5242寄存器,PCBA可以工作。 使用EVM时是否有任何错误操作? 请提供一些指导,客户很紧急。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是因为GUI查找我们在EVM上放置的EEPROM。 如果他们要执行此操作并使GUI正常工作,则需要更改

    EVM上PCM5242器件的地址,然后将I2C从EVM测试点连接到自己的电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    谢谢,客户自有主板中PCM5242的DVDD为3.3V,无法直接连接到EVM。 使用客户主板上的I2C总线(3.3V)连接时,如果断开演示板上的J5和J6,SDA和SCL上的电压将会丢失。