This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5720MEVM:GUI通过TAS1020进行USB控制?

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/615174/tas5720mevm-gui-for-usb-control-via-tas1020

部件号:TAS5720MEVM

我将TAS5720设计为产品,并希望将音频流式传输到该设备进行测试。  此EVM声称运行使用I2C命令配置的放大器,而不需要PC/USB连接来设置寄存器。

EVM底部有一个TAS1020 USB到流音频设备。  我对MODEVM板有类似的设置,用于评估TI的其它编解码器。 它还将TAS1020用于I2S和I2C设置。

问题:

1. TAS5720EVM上的TAS1020是否在不需要PC的情况下独立运行内部设置软件,或者TAS5720中的寄存器是否出现在EVM可以处理I2S数据和功能的状态?

2. MODEVM TAS1020是否可以用于为TAS5720 I2S数据提供数据(是的,我已执行此操作,但没有音频)。

3. MODEVM上的TAS1020是否可以使用其I2C总线在TAS5720中设置寄存器?  电脑软件位于何处可以执行此操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好! Andy可以帮助您解决更多问题,但TAS5720是一款简单的即插即用设备,只要您按照 www.ti.com/.../slou437.pdf中的说明操作 即可。 正如您所注意到的那样,TAS5720MEVM的背面有一个TAS1020B,您可以在AIC3254 GUI中使用相同的命令行界面(我认为您已经拥有了该界面)来访问寄存器: www.ti.com/.../TLV320AIC3254EVM-U 。 然后,您可以根据DS的需要实施寄存器设置。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Charlie:

    请参阅以下我的评论:

    问题1. TAS5720EVM上的TAS1020是否在不需要PC的情况下独立运行内部设置软件?

    [Andy]: 不,TAS1020B必须与PC配合使用。 如果没有PC,TAS1020B将不会向TA5720发送任何I2C或I2S数据。

    问题2. TAS5720中的寄存器是否处于EVM可以处理I2S数据和功能的状态?

    [Andy]:是的。  TAS5720可在开机后直接处理来自TAS1020B的I2S数据,而无需任何配置。

    问题3. MODEVM TAS1020是否可以用于为TAS5720 I2S数据提供数据(是的,我已执行此操作,但没有音频)。

    问题4: MODEVM上的TAS1020是否可以使用其I2C总线在TAS5720中设置寄存器?  电脑软件位于何处可以执行此操作?

    [Andy]:既然TAS5720MEVM上已经有一个TAS1020,那么使用MODEVM TAS1020的目的是什么?

    如Jeff所述,您可以在AIC3254 GUI中使用相同的命令行界面与TAS5720通信。  实际上,这正是 我们通常与TAS5720进行沟通的方式。 此外,当您在电脑中播放音乐时,I2S也将通过TAS1020传送到TAS5720。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Andy和Jeff。  我没有TAS5720 EVM。 我确实有MODEVM,并且使用它将I2S发送到TAS5720,该TAS5720安装在我的应用PCB上。 我的PCB与产品中的其他人连接,他们不准备向我发送I2S或I2C配置数据。  我有兴趣使用MODEVM测试我的设计。 听起来,我可以将AIC3254的GUI与MODEVM一起使用,并与TAS5720完全通信。

    我确实在通电时从TAS5720中获得了音频,没有I2C干预,但只是在我使用A0,A1 I2C地址将TDM时隙设置为0之后。 我之前将其设置为首选插槽6,但未收到任何音频。

    我将查看3254数据表并开始使用GUI。  再次感谢您的提示。

    顺便说一句,这家酒店的音质很好!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好! 很高兴听到这个消息! 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    差不多就在那里,但不是很安静。  我尚未尝试使用命令界面,但GUI似乎拒绝MODEVM (USB指示灯红色),因为它未被标识为AIC3254 EVM。 命令行界面是否仍正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Charlie:

    您是否将 TLV320AIC3254EVM连接到USB调制解调器?  我建议您首先确保连接了TLV320AIC3254EVM的USB调制解调器 可以很好地与 AIC3254 GUI配合使用。  确认之后,您可以继续将系统的i2c总线连接到 TLV320AIC3254EVM上的SDA,SCL和GND测试点。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只有MODEVM,我尝试使用它来控制电路中的TAS5720音频放大器。  我没有TAS5720 EVM或AIC3254 EVM。  有人建议,AIC3254的GUI将用于控制MODEVM的I2S和I2C。  除非连接了AIC3254 EVM,否则GUI似乎不处于活动状态。  我是否误解了建议? 我是否需要AIC3254 EVM才能与GUI配合使用才能与TAS5720通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Charlie:

    我现在没有AIC3254EVM。 如果我记得正确的话,我从未单独使用调制解调器与AIC3254 GUI一起工作。 我建议您申请TAS5720MEVM,因为我可以确认TAS5720MEVM可以很好地与AIC3254 GUI配合使用。

    Andy