This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3111D1:限制带宽

Guru**** 2917360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/615842/tpa3111d1-limit-bandwidth

部件号:TPA3111D1

客户正在使用TPA3111并希望调整设备以限制输出带宽。

 

它们使用这些安培的限制带宽高达1KHz。  他们正在使用应用注释铁氧体(80欧姆)和CAP (1000 pF)值,这些值用于全音频带宽。  

 

他们能否将此放大器的带宽限制在接近其输入的1KHz最大值的范围内?


 他们通过系统听到一些高频可听噪音。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shawn可以帮助您解决这个问题! 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,CJ:

    铁氧体珠+电容器滤波器用于EMI抑制,但不 用于带宽 限制使用。 请在 音频输出上使用电感器+电容器滤波器。 实际上,我们有一个非常详细的LC低通设计文档和工具。  请参阅 http://www.ti.com/lit/an/slaa701a/slaa701a.pdf 和 http://www.ti.com/lit/zip/slac729。 我相信 ,有了它们,您可以为 您的应用设计出合适的输出过滤器。

    实际上1kHz切断频率非常低,因此您需要为输出滤波器使用非常大的电感器和电容器。 为什么不尝试在DSP或编解码器中执行LPF?

    此致,

    郑少文     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CJ您好! 这对您有效吗?我们能否关闭此线程? 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供信息,他们正在查看文档。

    问题是他们使用的是数字LPF,但随后使用的是带2级RC重建滤波器的Sigma delta ADC,因此高频噪声在AMP输入中仍然相当高。 他们正在寻找其他机会来筛选。 文档是否会对此有所帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,CJ:
    感谢您的更新和说明。 我认为您的应用中的音频放大器前面有一个sigma-delta DAC,对吗? 它使用噪声整形技术来提高带内SNR性能,而不是产生增加的带外噪声。 有些sigma-delta DAC集成了片上LFP,而有些则需要外部低通滤波器。 通常,我们在DAC的输出上使用RC滤波器来抑制高频噪声(请参阅 www.ti.com/.../pcm5122.pdf)。 以下是有关sigma-delta DAC性能评估 的文档www.ti.com/.../sbaa055.pdf 您也可以在DAC的输出上使用活动的MFB LPF。 请参阅本数据表上的Page33。 www.ti.com/.../pcm1789-q1.pdf 关于有源滤波器设计,请参阅以下文档:slea048 sloa049b sloa093

    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,CJ! 这对您有帮助吗? 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jeff,是的,这很有帮助。 感谢团队的支持!

    我们现在就可以关闭它了。

    此致,

    CJ