This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1864:4个同步PDM音频流

Guru**** 2888820 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/617214/pcm1864-4-simultaneous-pdm-audio-streams

主题:PCM1864中讨论的其他部件

您好,Diego,  

是否可以同时读取到PCM1864的4个PDM音频流? 具体而言,我希望使用 SPH0641的4。 如果没有,TI是否制造任何PDM低功耗miniDSP芯片?  

谢谢,  

SC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Spencer,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    我将您的问题移到了新的主题。  

    PCM1864最多可以处理四个数字麦克风(PDM输入),因此您应该能够在应用中使用此设备。 四个PDM信号可在立体声I²S模式下使用PCM1864上的两个DOUT引脚进行流化,或在4通道TDM模式下使用单个DOUT信号进行流化。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师