This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754-Q1:SCK持续低电平时的行为

Guru**** 2570145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/616347/pcm1754-q1-behavior-when-sck-is-low-level-continuously

部件号:PCM1754-Q1

您好,

我希望您确认在SCK未通电时的行为,即使已通电。

我已识别此设备没有来自以下线程的时钟错误检测功能。

e2e.ti.com/.../57.3526万

不过,我不明白当再次供应SCK时,是否有任何具体的操作。

当SCK在运行时丢失时,用户是否需要在 向此设备提供有效的SCK后执行特定操作?

此致,

町田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请您将您的反馈意见发送给我吗?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    论坛中介绍了系统时钟中断的情况。 此外,一旦提供时钟,操作将自动执行。