This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:将I2S音频路由至耳机

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/617134/tlv320aic3204-routing-i2s-audio-to-the-headphones

部件号:TLV320AIC3204

您好,

我目前正在尝试设置一个系统 ,将从我的微型系统发送的音频输出到耳机。 我目前正在努力 研究如何配置寄存器以将I2S流输出到耳机。 我已经配置了编解码器以将左麦克风输出到耳机,但我无法确定要更改什么以使其从I2S输出。

	{ 0,0x01 },	/****** 选择第1页***** */
	{9,((uint8_t)P1R9_MAR_POWER_UP |
			(uint8_t)P1R9_Mal_POWER_UP )},
	{ 12,((uint8_t)P1R12_Mal_routed_to_HPL )},
	{13,(uint_HPL)P1_10_10_10_hp_1_1_1_hp_1_gain (){1int_hp_gintr_1_gain }{_hp_1_1_gintr_1_hp_1_1_1_hp_){_gain }{_gintr_1_hp_1_1_gfl
	
					
	
					/* HPR增益设置为0dB */
	{9,((uint8_t)P1R9_MAR_POWER_UP |
			(uint8_t)P1R9_HPL_POWER_UP |
			(uint8_t)P1R9_HPR_POWER_UP |(uint8_t)P1R9_Mal_POWER_0_UP
			*,}*,}*
		选择第0页***** */ 

感谢您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,George,

    要将I²S Ω 输入用作HP输出的源,您需要配置音频串行接口以满足I²S Ω 信号的规格,配置DAC并将DAC输出路由到耳机放大器。  

    我建议您下载TLV320AIC3204 CS GUI并使用附带的回放脚本作为配置设备的参考。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师