This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2005D1:输出LC过滤器

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/616972/tpa2005d1-output-lc-filter

部件号:TPA2005D1

您好,

我使用的是TPA2500D1放大器,其中扬声器将通过电缆连接(而不是板载扬声器)。

扬声器输出信号被发送至轨迹长度为150密耳的连接器。 之后,扬声器将通过此连接器连接,扬声器电缆长度为8 mm。

我想知道,对于此配置, 我是否需要在扬声器输出处安装额外的LC滤波器或铁氧体磁珠...?

如果我需要LC过滤器或铁氧体磁珠,您可以帮我提供一些相关指南吗?

在不使用LC滤波器的情况下,我们可以运行扬声器输出轨迹的长度,以及需要考虑扬声器输出上的板载LC滤波器的长度。

另外,应该 使用的电感器/铁氧体磁珠的额定电流是多少,我在设计中使用了一个8欧姆扬声 器,放大器增益为2。