This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2:是否可以将电话输出音频信号馈入TPA3118D2?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3118D2, TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/615886/tpa3118d2-can-i-feed-my-phone-output-audio-signal-to-input-of-tpa3118d2

部件号:TPA3118D2
主题中讨论的其他部件: TPA3116D2

你(们)好

我有一部电话的输出是1.5 电压峰值到峰值,我能将它馈入tpa3118D2吗?

如果我要将vs1003B的输出直接连接到TPA3118D2的输入,它是否工作正常,或者我需要前置放大器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要这个答案来完成我的PCB,请有人告诉我是否需要前置放大器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Navidrct,您好!
    您能否告诉我有关您的申请的更多信息? PVCC的电源有多大? 扬声器电阻? 扬声器的额定输出功率? 我需要这些信息来分析您的应用程序。
    我认为您一般不需要预放大器,这可能会增加音频性能下降的风险。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一款MP3播放器,它的放大器是tpa3116D2
    其电源可以是24或12伏
    扬声器在24V和12V时可为6欧姆和8欧姆,在12V时可为4欧姆,扬声器功率应高于50瓦特用户选择
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Navidrct,您好!
    感谢您提供信息。 我认为您必须为高输出电源应用(例如 50瓦)。 通常,我们还使用低电阻扬声器来获得高输出功率。 我想你可以试试4欧姆扬声器。
    以50W/4Ohm/24V为例。 输出峰值振幅为Vo_p=20V。 如果使用20dB增益,则输入峰值VI_p应为2V。 如果使用26dB增益,则输入峰值VI_p应为1V。
    请注意这些高输出功率应用的PCB布局设计中的热性能。 我想您可以参考我们的EVM设计。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Navidrct您好! 这是否回答了您的问题? 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,它做到了
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢