This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3110LD2干扰无线电

Guru**** 2926800 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3136D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/616721/tpa3110ld2-interfere-with-radio

Thread:TPA3136D2中讨论的其他部件

您好,我们使用TPA3110LD2进行设计1*25W 4欧姆,在我的设计中,有 带放大板的MP3蓝牙无线电,现在我们面临相同的问题是使用TPA3110L 时会干扰无线电,现在我们使用CS8618替换TPA3110L,没问题,因为CS8618和TPA3110L是P2P,但现在我们想要这样做 TPA3110L替换CS8618,但需要解决 无线电干扰问题,旁边,中功率,现在我们还使用TPA3118/TPA3116 MP3116 MP,TPA3118和TPA3116也满足同一问题,您是否可以帮助我提供相同的解决建议,下面是 CS8618的当前示意图与TPA3110L,!Tks相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Darren您好! Shawn可以看看您的布局,但您是否也看过 了www.ti.com/.../TPA3136D2 ? 我们的新型器件设计为无电感器,并具有更好的EMI性能。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Darrent,您好!
    让我先澄清问题。 主板上有MP3/蓝牙/收音机模块和音频放大器。 通过MP3或蓝牙播放音乐时没有问题。 但如果播放收音机(AM/FM),则输出声音较差。 我的理解是否正确? 这里的干扰意味着D类音频放大器会降低AM/FM收音机的性能,对吗? 在SCH中,您使用电感器(L11,L12)作为输出滤波器,对吗? 如果是,这很奇怪。 因为电感器滤波器不会出现任何EMI问题。 如果否,请尝试使用电感器而不是铁氧体磁珠,以查看对讲机性能是否有任何改进。 如果是,则表示干扰来自D类的输出
    TPA3110是一款非常老的器件,为什么不考虑具有优化EMI性能的TPA3136D2? 如果PVDD低于14.4V,您也可以使用TPA3136D2替换该设备。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Darrent您好! 这对您有效吗? 谢谢,Jeff