This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3112D1:如何提高频率响应?

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3112D1, TPA3112D1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/616682/tpa3112d1-how-to-improve-the-frequency-response

部件号:TPA3112D1

我正在使用TPA3112D1进行放大器设计。

为了获得参考测试结果,我使用TPA3112D1EVM测量了THD,频率响应,S/N率等。

但频率响应下降到低于'-1dB'(约超过)。 3.4kHz (请参阅下图)

*测试条件

输入电压:DC24V

输入音频信号:0dBm (不平衡)

-PLIMIT:最大

-增益设置:20dB (所有跳线都插入到EVM上)

-输出(负载):通过匹配变压器的8欧姆电阻器(8欧姆:8欧姆)

测量点:8欧姆电阻

-测试设备:APX515 (输出阻抗:600欧姆/输入阻抗:100千欧姆)

-dBrA:1kHz时的输出电平

是否有任何特殊的测试方法?? 或者我的衡量方法是否错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Tim! Shawn将了解您的问题和配置。 此外,您是否查看了全新的TPA3128 www.ti.com/.../tpa3128d2 ? 它是一款性能更好的新型放大器,具有非常相似的功能。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tim,
    TPA3112D1上的频率响应应在0~20kHz输入频率之间保持平坦。 我认为这是一个测试问题,但不是设备问题。
    使用不平衡输入信号时,您需要设置JP5以将EVM设置为单端模式。 请告诉我电压单位中的输入信号幅值是多少?
    关于输出负载,为什么要使用变压器? 请您只使用8Ohm+66uH (模拟真实扬声器)作为负载吗?
    您是否检查过负载的输出信号(按示波器)? 是否预期会出现不同频率输入信号?
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tim! 这对您有效吗? 谢谢,Jeff