This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:所需的ADC/DAC开机/关机时间是多少?

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/616803/tlv320aic3104-what-is-the-adc-dac-power-up-down-time-required

部件号:TLV320AIC3104

您好,

在AIC3104中,为ADC和DAC通电或断电需要多长时间?

谢谢。

-YY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yee Yong,

    通常,此器件的电源开/关计时是相当容限的,因此我们对ADC/DAC加电没有任何特定的定时要求。 我们建议遵循通电的常规顺序,包括以下步骤。

    1. 提供所有电源并等待其稳定
    2. 提供I²S和MCKL的有效时钟
    3. 消除硬件重置条件
    4. 执行软件重置
    5. 配置设备
      1. 根据所需的应用程序路由所有通道。
      2. 打开ADC和DAC
      3. 使ADC和DAC静音

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    在步骤5.2 上,打开ADC/DAC后,需要多长时间才能进入工作状态?

    谢谢。

    -YY