This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1875:与12VDC 1A电源连接时,产生大量噪音失真

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LM1875, TPA3128D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/616485/lm1875-getting-lot-of-noise-distortions-when-connected-with-12vdc-1a-supply

部件号:LM1875
Thread: TPA3128D2中讨论的其他部件

您好,

我正在使用 LM1875 20W音频功率放大器IC,并按照 单电源操作典型应用数据表中的说明制造电路,我提供12VDC 1A电源和5W 8欧姆的连接扬声器负载(扬声器部件号: CSS-4.0408万N),但我收到了大量的噪音失真问题,有人能告诉我如何解决这个问题吗,因为我是这款音频放大器的新用户。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Raju! 您是否查看过我们更新的TPA3128D2或TPA3118 www.ti.com/.../TPA3128D2 ? 这是一款性能更好的新型放大器,我们推荐用于此类应用。 它是单片电路,旨在优化您的外部电路。此外,您还应该了解我们的5W系列低功耗产品。 此外,请确保您的电源提供清洁的电源。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Raju! 这是否有帮助? 我们还为这些产品系列中的每个产品系列提供了单色版本。 谢谢,Jeff