This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100:需要单独电源导轨的电流消耗详细信息

Guru**** 2949450 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/615528/tlv320dac3100-need-current-consumption-detail-for-separate-power-supply-rails

部件号:TLV320DAC3100

我们在设计中使用音频DAC TLV320DAC3100,我们将使用低功耗处理模式,根据数据表,总功耗为24.5mW,但对于实际的总电流计算,我们需要每个电源轨上的电流值。

我们仅使用音频DAC的耳机接口。

请帮助获取音频DAC的每个电源轨的电源电流要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nimesh,

    您可以使用以下文档作为参考:
    www.ti.com/.../slaa468b.pdf

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    文档提供每个处理块的标准电流数据,但我希望考虑使用32欧姆耳机时的电流消耗数据。

    您能帮我从哪里获得使用32欧姆耳机进行语音操作的当前消耗数据吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nimesh,

    我可以使用EVM执行一些电流测量(如果有用)。
    您想尝试测量的任何特定配置?

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,您能否测量在使用低功率处理模式(处理块P7)在32Ω 耳机上播放音频时的额流供导轨电流?

    此致,
    Nimesh Rana
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nimesh,

    我在EVM板(ACEV-1B)上测试了TLV320DAC3100,在耳机输出上测试了1kHz输入信号和33欧姆负载,结果如下:
    AVDD = 4.74mA
    DVDD = 4.2mA
    SPVDD = 16.38mA (启用D类)和1.24mA (禁用D类)
    HPVDD = 25.5mA (增益= 5)和18.2mA (增益= 1)

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器