This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2000D1:如果在5.5V至6V (最大值)之间超过此值的时间小于1毫秒是可以接受的

Guru**** 2650475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/616571/tpa2000d1-if-overshoot-between-5-5v-to-6v-max-for-less-than-1-ms-is-acceptable

部件号:TPA2000D1

来自以下客户:

我们在系统板上使用TI音频放大器TPA2000D1PWRG4 (Zoll部件号70.4958万)。

 我们测试了VCC_5V0 在高于65°C时的加电斜坡,VCC_5V0的两次电源循环之间的“短时关闭时间”小于1.5 秒。  在此测试中,我们在小于1毫秒的时间内获得高达5.8V的过冲。 如果两次电源循环之间的时间较长,则VCC_5V0上没有过冲。  如果主板温度低于55°C,则不会出现过冲。  我们的产品规格在外壳外高达50°C,外壳内的主板上为65°C至70°C (最坏的情况)。  在实际使用本产品时,主板在用户打开-关闭-打开系统且关闭时间少于几秒钟的同时温度高于55°C的可能性很小,从而导致VCC_5V0过冲情况。

TPA2000D1PWRG4数据表的规格是“推荐工作温度”和“绝对最高温度”均为5.5V (最大)。  大多数具有5.5V (最大值)“推荐工作温度”的组件将指定6V (最大值)的“绝对最大温度”。

请从TI了解是否可以接受5.5V至6V (最大值)的超调时间小于1毫秒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike:

    5.5V至6V之间的过冲条件可能是正常情况。 但是,我们无法保证正确的操作,因为该设备在5.5V至6V之间工作,并且数据表中的给定指南指示电源应低于5.5V。
    请告诉我您的想法或您有更多问题。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师