This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA4861:逻辑阈值?

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA4861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/616583/tpa4861-logic-thresholds

部件号:TPA4861

对于TPA4861,如果从5V电压运行,则停机引脚(不在数据表中)的典型和最大VIH是多少? Thx。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aarmutat,

    VIH应与电源相同,以避免设备出现故障。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能更具体一点吗?  电源电压的数字或百分比是可接受的答案...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aarmutat,

    阈值电压为VIH = 0.9 * Vdd。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师