This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1865:用于剪辑的内部中断信号

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/616024/pcm1865-internal-interrupt-signal-for-clipping

部件号:PCM1865

您好,

请告诉我, 如果PCM1865在自动裁剪抑制模式下裁剪,如何将内部中断信号分配给GPIO?

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kato-San,

    PCM1865器件的中断功能可以通过多个选项进行配置,这些选项允许在不同事件条件下触发INT脉冲。

    为了设置 PGA后剪辑中断,首先需要将中断信号(INT)路由到任何GPIO,这在第0页的寄存器16和17中配置。 默认情况下,GPIO3配置为INT输出。

    然后, 应在第0页的寄存器96中启用PGA后剪辑中断。 完成此操作后,PCM1865将在每次内部ADC流剪辑时输出中断脉冲。

    PGA后裁剪中断的状态可在0页的寄存器97中监控。 这是一个粘滞寄存器,因此需要在执行任何读取操作之前清除它,以确保出现剪辑条件,并且触发器不是单个事件。 为了清除寄存器97,寄存器96应该用0来写入,然后应该通过写入寄存器96的'1'到位5来再次启用Pot-PGA剪辑中断。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego-San,

    感谢您的解释。
    我理解,如果客户有其他问题,我会与您联系。

    此致,
    加藤