This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203:DAC系数缓冲器的详细寄存器映射

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3203, TLV320DAC3203EVM-K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/614958/tlv320dac3203-detailed-register-map-for-dac-coefficients-buffer

部件号:TLV320DAC3203

关于TLV320DAC3203,DAC系数缓冲器是否有详细的寄存器映射?

下面的应用说明在第117~118页中介绍,但这些信息不够。

※我们不能拥有TLV320DAC3203EVM-K软件,因为我们没有 TLV320DAC3203EVM-K

此致,

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Satoshi - San,

    同一文档(SLAU434)第40页上的2.4 .2.2 节提供了有关应写入系数寄存器的值的更多详细信息。
    启用自适应过滤时,将使用缓冲区A和缓冲区B。 自适应过滤将其中一个缓冲区用作活动缓冲区,用户可以写入非活动缓冲区,然后用户可以将活动缓冲区从缓冲区A更改为缓冲区B,反之亦然,从而动态执行寄存器更改。
    如果您可以获得EVM,则可以使用GUI使用图形界面配置系数,然后使用寄存器表读回寄存器设置,以便您可以在不同的设置中使用这些设置。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器